This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594 SYSREFREQ 引脚设置和保持

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, DAC38RF89

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/793538/lmx2594-lmx2594-sysrefreq-pin-setup-and-hold

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: DAC38RF89

您好!

我们目前在 SYSREF 中继器模式下使用 LMX2594。  OSCin 频率为320MHz、SYSREF 输入为80MHz (与 DAC38RF89匹配)。  问题在于 SYSREFREQ 引脚设置和最短2.5ns + 2ns 的保持时间。 我们将会遇到有关 OSCin 时钟的设置和保持问题。  我看到、在该模式下、SYSREF 时钟恢复到 F插 值器、在我们的例子中、它类似于960 MHz。 在此模式下是否存在设置和保持问题、以及如何将 SYSREF 重新计时到内插器、然后再重新计时到 Fout?

谢谢、

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jonathan、

    很高兴听到您的声音!

    320MHz 信号的周期约为3ns、但2.5ns + 2ns > 1/320MHz。 因此、您将会遇到 OSCin 的设置和保持问题。

    这意味着、当您发送 SysRefReq 信号时、您可以在320 MHz 信号的一个周期内关闭。

    然后、它会重新计时到960 MHz 的相位内插器。 由于960MHz 相位内插器频率锁相至 OSCin 且是80MHz 的倍数、因此我认为这不会成为重新计时到相位内插器的问题。

    总之、我想您可以看到 SysRef 的输出脉冲宽度中存在1/320MHz 的潜在误差、这是因为它不符合 SysRefReq 的设置和保持时间。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、

    感谢您的回答。  希望大家都做得好。

    感谢您提供相关信息。  摆位保持差异不存在亚稳态问题?  我们已经在实验中运行了这个设置、它运行正常。  只是想知道我们何时在温度范围内运行。

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    乔哈多、

    因此、您会听到这样的说法:尽管您违反了设置/保持时间、但您并未发现1/320 MHz 变化有任何问题。 数据表中的设置/保持时间非常保守、因为它们是基于设计的、所以数据表中的数字非常保守、并且实际数字可能会更加严格。 我的倾向是、您可能也看不到这种随温度变化的情况、但如果您这样做并且违反了设置/保持时间、则默认的 TI 响应将是您违反了设置/保持时间。

    此致、
    Dean