Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, DAC38RF89
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 主题中讨论的其他器件: DAC38RF89
您好!
我们目前在 SYSREF 中继器模式下使用 LMX2594。 OSCin 频率为320MHz、SYSREF 输入为80MHz (与 DAC38RF89匹配)。 问题在于 SYSREFREQ 引脚设置和最短2.5ns + 2ns 的保持时间。 我们将会遇到有关 OSCin 时钟的设置和保持问题。 我看到、在该模式下、SYSREF 时钟恢复到 F插 值器、在我们的例子中、它类似于960 MHz。 在此模式下是否存在设置和保持问题、以及如何将 SYSREF 重新计时到内插器、然后再重新计时到 Fout?
谢谢、
Jon