主题中讨论的其他器件: CODELOADER
[这是一个工具问题、但我无法判断它适用于下拉列表中的哪些工具]
您好!
在我们的 JESD204B 子类1系统中、LMK04828会将 CLKin1上的148.5MHz 音调复制到多个时钟输出中的每一个。
我们的所有编程都是直接的、基于对器件功能的了解、而不是依赖 CodeLoader。
器件和 SYSREF 时钟输出块似乎正常工作:频率比与分频比完全匹配。
但是、PLL1没有锁定(这是一个单独的情况)。
输出时钟足够干净、可以让 FPGA 收发器 PLL 锁定、但这可能更能证明 FPGA PLL 的稳健性、而不是反射稳定性。
LMK04828从 SiL5356接收 CLKin1上的高压摆率、低抖动输入信号。
对于完整性检查、我们尝试在分配模式下操作 LMK04828、绕过 PLL。
虽然这个低频的分配模式放弃了调整器件时钟相对相位的能力、但我们期望观察基本功能。
遗憾的是、没有明显的器件时钟。
有关分发模式的文档很少。
这些论坛似乎指示我们去购买 TICOpro。
我现在已安装 CodeLoader、可以看到它不提供分发模式。 即使 VCO 多路复用器选择了 Fin.
在"提交购买设计软件的申请以帮助您的工程师实现公司在 TI 转换器和时钟芯片方面的大量投资"周期中、是否有任何方法可以执行我们所想到的练习?
满怀希望地感谢--Todd