This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:无需购买设计软件即可对分发模式进行编程(适用于 CodeLoader 和 TICOpro)

Guru**** 2896940 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, CODELOADER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/793993/lmk04828-programming-distribution-mode-without-purchasing-design-software-applies-to-codeloader-and-ticopro

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件: CODELOADER

[这是一个工具问题、但我无法判断它适用于下拉列表中的哪些工具]

您好!

在我们的 JESD204B 子类1系统中、LMK04828会将 CLKin1上的148.5MHz 音调复制到多个时钟输出中的每一个。

我们的所有编程都是直接的、基于对器件功能的了解、而不是依赖 CodeLoader。

器件和 SYSREF 时钟输出块似乎正常工作:频率比与分频比完全匹配。

但是、PLL1没有锁定(这是一个单独的情况)。

输出时钟足够干净、可以让 FPGA 收发器 PLL 锁定、但这可能更能证明 FPGA PLL 的稳健性、而不是反射稳定性。

LMK04828从 SiL5356接收 CLKin1上的高压摆率、低抖动输入信号。

对于完整性检查、我们尝试在分配模式下操作 LMK04828、绕过 PLL。

虽然这个低频的分配模式放弃了调整器件时钟相对相位的能力、但我们期望观察基本功能。

遗憾的是、没有明显的器件时钟。

有关分发模式的文档很少。

这些论坛似乎指示我们去购买 TICOpro。  

我现在已安装 CodeLoader、可以看到它不提供分发模式。 即使 VCO 多路复用器选择了 Fin.

在"提交购买设计软件的申请以帮助您的工程师实现公司在 TI 转换器和时钟芯片方面的大量投资"周期中、是否有任何方法可以执行我们所想到的练习?

满怀希望地感谢--Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Todd、

    我们的工具是免费的。 我认为您已经有 TI 帐户、然后您可以继续下载 TICS Pro。 我们不再支持 Codeloader。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Noel。 都设置好了、非常简单。

    我将在新主题上发布更多问题。

    谢谢--Todd