This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04208:LMK04208

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/791769/lmk04208-lmk04208

器件型号:LMK04208

你(们)好

对于使用 Xillinx RFSOC 的电路板,我们使用 Xillinx 参考设计,将 LMK04208用作射频 PLL 时钟。

我们使用 Crystek CVHD-950-125.000 VCXO、因为125MHz 时钟源(OSCIN)的输出为125MHz 和1GHz。

这是我们的寄存器配置:

R0 (INIT) 0x00160040

R0 0x00140300

R1 0x00140301

R2 0x00140062

R3 0x80140603

R4 0x00140304

R5 0x80140185

R6 0x01100006

R7 0x01300007

R8 0x04010008

R9 0x55555549

R10 0x9102410A

R11 0x0401100B

R12 0x1B0C006C

R13 0x2302826D

R14 0x0200000E

R15 0x8000800F

R16 0xC1550410

R24 0x00000058

R25 0x02C9C419

R26 0xAFA8001A

R27 0x10001E1B

R28 0x00201E1C

R29 0x0180019D

R30 0x0200019E

R31 0x003F001F

它基于 xillinx 配置

您能否帮助我们了解此配置可通过我们使用的输入/输出电平生成更低的抖动?

谢谢

Oded