This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:通道间距与相位检测器频率之间的关系

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832, LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/794036/lmk04832-relationship-between-channel-spacing-and-phase-detector-frequency

器件型号:LMK04832
主题中讨论的其他器件: LMK03318

您好!

信道间隔和相位检测器频率 FPD 之间是否存在任何关系? FPD 是否必须等于通道间距或通道间距的因数? 我正在使用 LMK04832通过双环路设计、以10kHz 的分辨率设计100MHz 至800MHz 的输出时钟频率范围。 仅在输入时钟基准为100MHz 时才考虑 PLL 2、我注意到10kHz 分辨率不可实现、我只需更改输出侧的分频器即可。 但是、如果我更改了 VCO 范围、N 和 R 值也将需要更改、同时 FPD 也将更改。 因此、我想知道 FPD 是始终等于通道间距还是独立的?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Quek、
    对于整数 N PLL、相位检测器频率不能大于通道间距、一般而言、它们彼此相等。
    LMK04832是一款双整数 N PLL、在大多数应用中、VCO 频率是固定的、在正常工作期间不会改变。
    即使您可以将 PLL2的 FPD 更改为10kHz、由于 N 分频器变得非常大、相位噪声也会降低。
    如果您的应用需要扫描频率、则需要分数 N PLL。
    您可以考虑我们的合成器产品、器件型号以 LMX 开头。
    您还可以考虑使用 LMK03318/28时钟发生器、其中包含分数 N PLL。