Other Parts Discussed in Thread: LMK04832, LMK03318
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04832 主题中讨论的其他器件: LMK03318
您好!
信道间隔和相位检测器频率 FPD 之间是否存在任何关系? FPD 是否必须等于通道间距或通道间距的因数? 我正在使用 LMK04832通过双环路设计、以10kHz 的分辨率设计100MHz 至800MHz 的输出时钟频率范围。 仅在输入时钟基准为100MHz 时才考虑 PLL 2、我注意到10kHz 分辨率不可实现、我只需更改输出侧的分频器即可。 但是、如果我更改了 VCO 范围、N 和 R 值也将需要更改、同时 FPD 也将更改。 因此、我想知道 FPD 是始终等于通道间距还是独立的?
谢谢。