This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:抖动详细信息

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/793930/lmx2595-jitter-details

器件型号:LMX2595

尊敬的所有人:

我的其中一个 AA 有关于抖动的问题:

查看 LMX2595的数据表、它引用了7.5GHz 时的45fs 抖动。  45fs 是单个时钟上升沿的抖动吗?

 

2、您是否能够就单个 LMX2595上2x 时钟脉冲的变化以及与同步线一起尝试的2个单独 LMX2529芯片之间的时钟变化提供建议?

 

此致、

Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Domenico:

    我们使用信号分析器而不是示波器来测量时钟信号的相位噪声。 有了相位噪声、我们可以计算积分抖动。