请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2595 尊敬的所有人:
我的其中一个 AA 有关于抖动的问题:
查看 LMX2595的数据表、它引用了7.5GHz 时的45fs 抖动。 45fs 是单个时钟上升沿的抖动吗?
2、您是否能够就单个 LMX2595上2x 时钟脉冲的变化以及与同步线一起尝试的2个单独 LMX2529芯片之间的时钟变化提供建议?
此致、
Domenico
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.