This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318EVM:使用外部晶体时、DPLL 可以#39;t LOCK

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/791916/lmk05318evm-when-using-external-crystal-dpll-can-t-lock

器件型号:LMK05318EVM

以前、我一直使用电路板上的48MHz 晶体刷新作为 XO 输入。 当我使用外部精密10MHz 晶体 作为 XO 输入时、为什么 DPLL 无法锁定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LMK05318 XO 输入端口不支持晶振、因为晶振(无源器件)需要正反馈电路来启动振荡。 10MHz XO (带电源引脚)可与 LMK05318搭配使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我没有准确地说、我使用10MHz SiTime、而不是无源晶体。然后我从信号发生器输入10MHz 的基准,我需要在较大的值下更改 DPLL 频率和锁相阈值、然后 LED 灯正确显示。然而、output7的输出与基准相比不稳定
    我还想知道、在使用 ZDM 并实现同步、然后实现基准丢失时、相位同步是否可以保持一段时间?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1、OUT7在信号发生器10MHz 时不是相位稳定。 请参阅状态屏幕并发送.TCS 文件。
    2、否 ZDM 无法支持无中断开关和保持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shawn、

    但是、当我不使用 ZDM 时、在 PLL 锁定后、我关闭 REF。然后输出0的输出波开始与 REF 波相比较、尽管我给出了一个较长的调优字历史记录。这里是我的 TCS 文件、按 txt 格式

    再次感谢您的光临。

    e2e.ti.com/.../haifeng1.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是预期的。 当您移除 REF、LMK05318进入保持模式时、输出时钟随 XO 一起变化、即使调谐字是固定的、但 XO 处于漂移状态、因此相位无法与原始 REF 对齐、因为 REF 和 XO 的输出频率始终存在一定差异。