请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK05318EVM
以前、我一直使用电路板上的48MHz 晶体刷新作为 XO 输入。 当我使用外部精密10MHz 晶体 作为 XO 输入时、为什么 DPLL 无法锁定?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:LMK05318EVM
以前、我一直使用电路板上的48MHz 晶体刷新作为 XO 输入。 当我使用外部精密10MHz 晶体 作为 XO 输入时、为什么 DPLL 无法锁定?
谢谢 Shawn、
但是、当我不使用 ZDM 时、在 PLL 锁定后、我关闭 REF。然后输出0的输出波开始与 REF 波相比较、尽管我给出了一个较长的调优字历史记录。这里是我的 TCS 文件、按 txt 格式
再次感谢您的光临。