This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:使用 LMK03318作为抖动衰减器

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/792241/lmk03318-use-lmk03318-as-a-jitter-attenuator

器件型号:LMK03318

您好!

我们考虑添加抖动衰减器、因为我们使用的用于计时同步的 DPLL 的输出不符合主开关所需的抖动特性。

我检查了 LMK03318、数据表中显示了频率输出高于100MHz 时的"抖动:100fs RMS 典型值"、如下所示。


我们将用作输入的时钟为156.25MHz、抖动:280fs、所需的输出为156.25MHz 8路输出、抖动:150fs 或更低。

是否可以将 LMK03318用作抖动衰减器以满足此条件?

或者还有其他更适合抖动衰减器的产品吗?

请检查。

谢谢你。

此致、

Anthony 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    请提供156.25MHz 时钟的相位噪声、我们需要使用相位噪声而不是抖动来确定 LMK03318或其他器件是否可以为您提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。
    感谢你的答复。
    我应该提供哪些信息来帮助我?
    测量的数据值是多少? 还是噪声波形?
    如果没有、我应该向您提供什么信息? 我可以获得帮助吗?
    首先、我想知道的是、如果我使用 LMK03318、
    我可以满足我所需的抖动规格(该产品是否可用作抖动衰减器)、以及是否有比具有抖动衰减器的 LMK03318更合适的产品。
    我正在等待您的建议。
    谢谢你
    此致、
    Anthony 先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    请使用信号源分析器测量156.25MHz 时钟的相位噪声。 有关典型相位噪声测量、请参阅数据表第8.31节、图2。