请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK03318 您好!
我们考虑添加抖动衰减器、因为我们使用的用于计时同步的 DPLL 的输出不符合主开关所需的抖动特性。
我检查了 LMK03318、数据表中显示了频率输出高于100MHz 时的"抖动:100fs RMS 典型值"、如下所示。
我们将用作输入的时钟为156.25MHz、抖动:280fs、所需的输出为156.25MHz 8路输出、抖动:150fs 或更低。
是否可以将 LMK03318用作抖动衰减器以满足此条件?
或者还有其他更适合抖动衰减器的产品吗?
请检查。
谢谢你。
此致、
Anthony 先生