Other Parts Discussed in Thread: LMX2581
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2581 您好!
我将使用 LMX2581为第一级混频器设计本地振荡器。 我们的设计要求800MHz 至1800MHz 的输出频率。
我的问题与布局设计有关。 我们的目的是在 FR4 PCB 中制造该设计。 在 图27中。 LMX2581布局示例 在器件数据表中、我可以看到、RFout 引脚最初是使用~7 mil PCB 迹线从器件传出的、看起来是这样的 我猜、较宽的 PCB 迹线对应于50欧姆阻抗。
通常针对特定频率计算50欧姆的线宽。 在本例中、带宽为1GHz。 因此、我应该使用什么频率来计算布线宽度?
此外、当布线宽度从高电平变为低电平时、是否不会出现阻抗不匹配以及可能的信号衰减? (我知道实际上无法保持相同的布线宽度、但其影响是什么)
谢谢你。