This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581:设计输出信号的 PCB 布线

Guru**** 2931060 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/792717/lmx2581-designing-the-pcb-trace-for-output-signal

器件型号:LMX2581

您好!

我将使用 LMX2581为第一级混频器设计本地振荡器。 我们的设计要求800MHz 至1800MHz 的输出频率。

我的问题与布局设计有关。 我们的目的是在 FR4 PCB 中制造该设计。 在 图27中。 LMX2581布局示例 在器件数据表中、我可以看到、RFout 引脚最初是使用~7 mil PCB 迹线从器件传出的、看起来是这样的 我猜、较宽的 PCB 迹线对应于50欧姆阻抗。  

通常针对特定频率计算50欧姆的线宽。 在本例中、带宽为1GHz。 因此、我应该使用什么频率来计算布线宽度?  

此外、当布线宽度从高电平变为低电平时、是否不会出现阻抗不匹配以及可能的信号衰减? (我知道实际上无法保持相同的布线宽度、但其影响是什么)

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pradeepa、

    布线宽度不随频率变化。 网络上提供了许多 PCB 迹线计算器、您可以通过谷歌搜索找到它。
    除非您进行差分布线布局、否则绝不可能使50欧姆布线宽度与器件的占用空间相匹配。 阻抗不匹配将导致一些信号反射,因此您可能没有平坦的输出功率响应。 但这只是一个3G 设备、反射问题根本不大。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 很抱歉、由于无知、是的、线宽不取决于频率。