This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:参考频率为125MHz 的 LMX2592的锁定时间。

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/788518/lmx2592-lock-time-of-lmx2592-with-a-reference-frequency-of-125mhz

器件型号:LMX2592
主题中讨论的其他器件: LMX2594

你(们)好

我们在设计中使用 LMX2592。 我们使用125MHz PFD、所需的输出频率范围为6800-7400 MHz。 我们希望在所需的范围内实现小于50us 的锁定时间。 请建议设置以实现目标锁定时间。

通过附加的寄存器设置、我们设法达到大约120uS。

谢谢  

Nitesh Kumar

e2e.ti.com/.../7400MHZ_5F00_Reg_5F00_setting.txt 

寄存器[64] 0x400133
第[62]条 0x3e0000
第[61]条 0x3d0001
第[59]条 0x3b0000
寄存器[48] 0x3003fc
第[47]条 0x2f08CF
第[46]条 0x2e0fa1
第[45]条 0x2d0320
第[44]条 0x2c0000
寄存器[43] 0x2b0000
第[42]条 0x2a0000
第[41]条 0x2903e8
第[40]条 0x280000
第[39]条 0x278104
第[38]条 0x26001c
第[37]条 0x255000
第[36]条 0x240811
第[35]条 0x23021b
第[34]条 0x22c3ea
第[33]条 0x212A0a
寄存器[32] 0x20210a
第[31]条 0x1f0401
第[30]条 0x1e0035
第[29]条 0x1d0084
第[28]条 0x1c2924
第[25]条 0x190000
寄存器[24] 0x180509
寄存器[23] 0x178842
第[22]条 0x162300
第[20]条 0x14012c
第[19]条 0x130965
第[14]条 0xe018c
第[13]条 0xd4000
第[12]条 0xc7001
第[11]条 0xb0018
寄存器[10] 0xa10d8
寄存器[9] 0x90302
寄存器[8] 0x83084
寄存器[7] 0x728b2.
寄存器[4] 0x40a43
寄存器[2] 0x20500
寄存器[1] 0x10808
寄存器[0] 0x220c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitesh、

    您是否使用了 Tiscpro 进行评估? 您能否通过.TCS 文件发送(转至 Ticspro -> File -> Save)?

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hao

    是的、我们使用 Tiscpro 进行评估。 请查找随附的7400MHz 输出频率.TCS 文件。

    此致

    Niteshe2e.ti.com/.../0647.7400_5F00_setting.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitesh、

    我注意到寄存器 FCAL_FAST 和 ACAL_FAST 未选中(在"PLL"选项卡的左下角)。 请按照数据表8.1.8中的说明进行操作、查看可以获得的结果。 我建议将 ACAL_CMP_DLY 设置为10而不是5、以提高 VCO 校准的稳定性。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Hao
    即使使用 FCAL_FAST 和 ACAL_FAST 使能、我们也无法获得目标锁定时间。

    根据数据表、我们可以实现35uS 的锁定时间(图30)。 那么、您能否发送.TCS 文件或相同的寄存器设置。我们想在 LMX2592评估板上验证此锁定时间。

    谢谢、此致
    Nitesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitesh、

    好的、我将运行一些测试、明天回来。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitesh、

    数据表中的35us 是在特定条件下实现的。 首先、状态机时钟频率设置为上限、即200MHz。 这要求输入频率为200MHz、并且 CAL_CLK_DIV 设置为0。 此外、该示例将 ACAL_CMP_DLY 设置为5、不建议这样做、因为 VCO 校准不可靠。 另一种方法是关闭振幅校准(ACAL_EN = 0)。 这样、相位噪声就会因锁定时间而牺牲。

    电气特性中列出的典型锁定时间为590us、最大值为800。 这些是我们在正常操作下保证的数字。 显著缩短锁定时间不是免费的午餐。 如果将 ACAL_CMP_DLY 设置为低至5并使用最大状态机时钟频率、则 VCO 校准可能不可靠、并且可能无法在极端温度下校准。 如果您关闭振幅校准、则相位噪声将不是最佳选择。

    如果您希望在不影响校准稳健性和相位噪声的情况下实现50us、我建议您使用 LMX2594。 LMX2594 EC 表显示如下:

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是否有此问题的更新??

    谢谢、此致

    Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitesh、

    上一个答复是在我进行测量之后。 因此、当 ACAL_FAST 和 FCAL_FAST 被启用时、ACAL_CMP_DLY 设置为5、输入基准设置为200MHz、CAL_CLK_DIV 设置为0、锁定时间可能在50us 以内。

    通过禁用 ACAL_EN (放弃振幅校准)、也可以在50us 内实现。

    上一个职位说明了缺点/牺牲。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    确定谢谢。请分享用于测量的.TCS 文件。 我将在 LMX2592 评估板上尝试该方法。

    此外、如果可能、请分享测量图或图片。

    谢谢、此致

    Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitesh、

    TCS 文件位于此处:(.TCS 无法上传。 您需要手动更改分机号)

    e2e.ti.com/.../20190411_5F00_LMX2592_5F00_fast_5F00_lock_5F00_ACAL_5F00_off.txt

    e2e.ti.com/.../20190411_5F00_LMX2592_5F00_fast_5F00_lock_5F00_ACAL_5F00_on.txt

    第一个选项将 ACAL_CMP_DLY 设置为5、并启用 ACAL_EN。 第二个选项将 ACAL_CMP_DLY 设置为20、但 ACAL_EN 处于关闭状态。  

    结果如下所示(与.TCS 文件的顺序相同):

    此致、

    Hao