器件型号:LMK05318EVM
我使用板晶体校准作为主时钟、vco1的公式和中心频率都满足进入 freerun 模式的要求。 然而、当 LED 灯的状态被调整为 PLL1 VCO 校准激活时、它不会亮起。 即使通过 pll1powerdown 手动调节、表示 pll1 VCO 校准有效的 LED 指示灯也只闪烁一次。但是、当我级联 apll2 xo 时、来自 pll2 VCO 校准有效的指示灯将打开、 当我将 apll2级联到 apll1时、来自 pll2 VCO 校准有效的光也会被关闭。
此外、在我连接基准后、使用了 DPLL 和 apll1级联。 当 LED 指示灯为默认值时、可以满足 DPLL 锁定要求、 LED 灯被回转以指示 pll1 VCO 校准激活和 pll1锁定被检测到(LOL*),它们仍然不亮,基于下面的微型,探测到 pll1 VCO 校准和 pll1锁定是第一步和第二步,但它们不起作用,这些现象意味着什么?