This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:有关 LMX2582和 LMX2572的热性能

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2582, LMX2572
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/789669/lmx2572-thermal-performance-about-lmx2582-and-lmx2572

器件型号:LMX2572
Thread 中讨论的其他器件:LMX2582

大家好、

请为我回答有关 LMX2582和 LMX2572的问题吗? 非常感谢。

问题如下所示。

1.客户使用的是 LMX2582、但希望 LMX2582可以在85摄氏度的环境温度和95摄氏度的板载温度下工作。 输入时钟为25MHz、输出时钟为922MHz。 经测试的功率为1.18W。

您能否告诉我是否有任何方法可以提高 LM255725的热性能?

2.由于 LMX2552的功耗比 LMX2582低得多,因此它是否是满足客户要求的更好选择?

3.要使用 LMX2572的布局测试 LMX2572,RampDir、SYNC 和 SysRefReq 的引脚能否打开?

 

谢谢。

 

此致


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jiao、

    LMX2582可在85C 环境和95C 电路板温度下工作。 请阅读 SLUA844A 以了解正确的 Tj 计算。 使用本应用手册表2中的最后一个公式、找出所述电路板温度下 LMX2582和 LMX2572的 Tj。
    LMX2582中的通道分频器和输出 MUX 有一些技巧、可用于降低电流消耗。 有关详细信息、请阅读数据表。
    LMX2572和 LMX2582几乎与引脚兼容、RampDir、SYNC 和 SysRefReq 引脚可保持断开状态。