请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2572 Thread 中讨论的其他器件:LMX2582、
大家好、
请为我回答有关 LMX2582和 LMX2572的问题吗? 非常感谢。
问题如下所示。
1.客户使用的是 LMX2582、但希望 LMX2582可以在85摄氏度的环境温度和95摄氏度的板载温度下工作。 输入时钟为25MHz、输出时钟为922MHz。 经测试的功率为1.18W。
您能否告诉我是否有任何方法可以提高 LM255725的热性能?
2.由于 LMX2552的功耗比 LMX2582低得多,因此它是否是满足客户要求的更好选择?
3.要使用 LMX2572的布局测试 LMX2572,RampDir、SYNC 和 SysRefReq 的引脚能否打开?
谢谢。
此致
陈