Other Parts Discussed in Thread: LMK04808
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04808 大家好、
我的客户使用 LMK04808、所有寄存器设置都正常。
现在有一个新应用、他们需要使用软件 将 R27寄存 器重新配置为相同的值。
流程如下所示:
1.初始化 LMK04808、R27设置为0x1CF0011B。
2.使用软件重新设置 R27寄存器、如下所示:
R31 0x001f000f
R27 0x1CF0011B (值不变)
1.在初始化后、如果他们使用步骤2将 R27写入相同的值、您能帮助进行注释吗?这是否会导致输出时钟中断?
2.他们在我们的器件中执行第2步进行响应需要多长时间?
客户发现如果他们执行该过程2、则会导致 FPGA 串行器/解串器复位显示异常、因此他们认为该过程会导致输出时钟中断。 因此、您需要知道第2步过程的时间。
Lacey
非常感谢!