This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04808:寄存器写入时、时钟输出不连续性和所需时间

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/788414/lmk04808-clock-output-discontinuity-and-time-need-when-register-writes

器件型号:LMK04808

大家好、

我的客户使用 LMK04808、所有寄存器设置都正常。

现在有一个新应用、他们需要使用软件 将 R27寄存 器重新配置为相同的值。

流程如下所示:

1.初始化 LMK04808、R27设置为0x1CF0011B。

2.使用软件重新设置 R27寄存器、如下所示:

   R31 0x001f000f

   R27 0x1CF0011B (值不变)

1.在初始化后、如果他们使用步骤2将 R27写入相同的值、您能帮助进行注释吗?这是否会导致输出时钟中断?

2.他们在我们的器件中执行第2步进行响应需要多长时间?

客户发现如果他们执行该过程2、则会导致 FPGA 串行器/解串器复位显示异常、因此他们认为该过程会导致输出时钟中断。 因此、您需要知道第2步过程的时间。

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    我相信异步写入 R7会导致不连续性、因为您正在更改一些闭环参数。 即使寄存器字段的值保持不变、也会始终刷新。 当刷新未在正确的时间发生时、环路将中断、因此会引起干扰。 这种不连续性的持续时间可能很长、因为它发生在环路带宽非常小的 PLL1中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    非常感谢您的回复!

    只需仔细检查寄存器是 R27、您的答案是 R7。

    另一个是时间、因此锁定时间可 通过环路带宽计算?

    Lacey

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    很抱歉、有一个拼写错误。 我指的是 R27。 该寄存器包含电荷泵和 R 分频器值。
    通常、锁定时间约等于4 /环路带宽。 如果环路带宽为10Hz、则锁定时间为400ms。 但是、如果 FPD >>环路带宽(通常是 PLL1的用例)、则周期滑动会使锁定时间远长于理论值。