This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:寄存器值

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/789027/lmx2594evm-register-values

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2594LMX2595

您好!

我对 LMX2594中寄存器0和25的寄存器值有疑问、想知道您是否可以提供帮助?

在寄存器0中、D3负责 FCAL_EN、是否应将其切换(0 - 1 - 0)?如果是、应将其设为高电平多久、还是可以将其设为1?

关于寄存器25、数据表的修订版 B 显示 D11 = 0、D9 = 1、D3 = 0、D2 = 1、D1 = 0和 D0 = 1 -这些似乎是固定值、不负责任何用户定义的功能。 但是、如果我使用 TICS Pro 从评估板下载十六进制文件、则所有这些值都将反相。 以下哪些设置是正确的?

我问是因为我们遇到了非常高的相位噪声问题、并想知道这些寄存器设置中是否有一个可能成为影响因素?

非常感谢您提供的任何帮助、

此致

Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith、

    R25未使用、它的值根本不重要。 该寄存器的器件默认值为0x624、因此数据表是正确的。
    我们建议始终保持 FCAL_EN=1。 每当您需要 VCO 校准(例如更改 VCO 频率)时、在对所有其他寄存器编程完成后、将 R0编程为初始 VCO 校准。

    通常、当器件锁定时、相位噪声应良好。 但是、如果 PFD_DLY_SEL 设置不正确、则相位噪声可能会非常糟糕。
    您可以将您的寄存器设置发送给我们以进行查看。 (最好使用 TICS Pro 来生成寄存器设置或.TCS 文件)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LMX2594-TI-File.xlsxHiNoel、

    感谢您的快速回复。

    我已附加一个 Excel 文件、其中显示了独立 LMX2594开发试验电路板(低相位噪声)和集成 EQM 模块(高相位噪声)中 LMX2594的寄存器值。  试验电路板是来自 TICS Pro 文件中的十六进制文件、该文件对开发板进行了编程并提供良好的相位噪声响应。 EQM 值通过板载 FPGA 发送到芯片、因此中的 TICS Pro 文件不可用于此目的。 寄存器的值取自编程文件。

    高相位噪声不一定由这些寄存器值引起、但可能是由使用单端 HCMOS 参考时钟而不是 LVDS 时钟引起的。 我们计划尽快更改、以查看我们是否获得了更高的性能。

    另一种可能是从单独的 LDO 稳压器运行该器件、但是从外部电源运行该芯片后、即使通过移除电源禁用同一电源轨上的其他2个芯片、也无法改善相位噪声性能 并禁用所有其他数字信号。

    此致

    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith、

    我查看了 Excel 文件。 R0正常、两者之间的唯一区别是检查和取消检查 FCAL_EN、MUXOUT_LD_SEL 处于"回读"和"锁定检测"模式。 因此 R0不应成为原因。 但是、如果您使用 VCO 校准、请遵循 Noel 的建议并将 FCAL_EN 设置为1。

    R25未在 LMX2594中使用、该寄存器仅用于 LMX2595以控制输出倍频器的偏置电流、对低于15GHz 的频率没有影响。 Ticspro 默认值仅将该寄存器从0x0624更改为0x0C2B、以便与 LMX2595寄存器设置匹配。 该寄存器将在 LMX2595数据表的下一修订版中披露、但同样、它对 LMX2594没有任何影响。

    R75设置通道分频器值、但由于您使用直接 VCO 输出、因此该寄存器也无关紧要。

    因此、根据给定的信息、R0、R25和 R75的差异不应成为导致相位噪声降级的原因。

    基准输入的质量会极大地影响输出相位噪声。 我建议您使用相同的基准输入源和输入终端进行苹果对苹果的比较。

    此致、
    Hao