主题中讨论的其他器件:LMX2594、 LMX2595
您好!
我对 LMX2594中寄存器0和25的寄存器值有疑问、想知道您是否可以提供帮助?
在寄存器0中、D3负责 FCAL_EN、是否应将其切换(0 - 1 - 0)?如果是、应将其设为高电平多久、还是可以将其设为1?
关于寄存器25、数据表的修订版 B 显示 D11 = 0、D9 = 1、D3 = 0、D2 = 1、D1 = 0和 D0 = 1 -这些似乎是固定值、不负责任何用户定义的功能。 但是、如果我使用 TICS Pro 从评估板下载十六进制文件、则所有这些值都将反相。 以下哪些设置是正确的?
我问是因为我们遇到了非常高的相位噪声问题、并想知道这些寄存器设置中是否有一个可能成为影响因素?
非常感谢您提供的任何帮助、
此致
Keith