请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPL5010 尊敬的团队: 我们正在项目中使用 TPL5010DDCT 器件。 为了验证 IC 外部电路、我们已将电路制成点板并进行了测试。 它工作正常。 我们在设计中实现了相同的电路、并测试了电路板。 但它不起作用。 我们发现、在初始化时、我们没有在唤醒信号之前提供 DONE 信号。 但 看门狗定时器在初始化时需要在唤醒信号之前接收 DONE 信号。 之后、我们更改了代码、现在运行正常。
我们怀疑的是、它为什么在点板电路中工作、而不在初始化时唤醒之前提供 DONE 信号。 实际上、根据数据表、它不应在这种情况下工作。