请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK05028 大家好、团队、
对于"2环路:TCXO、APLL"、您能否告诉我在器件工作期间如何通过软件更改 DCO FDEV? 是否只需更改 DPLLY_FDEV_REG_UPDATE 寄存器即可?是否有任何序列可用于更改?
此致、
Satoshi Yone
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
对于"2环路:TCXO、APLL"、您能否告诉我在器件工作期间如何通过软件更改 DCO FDEV? 是否只需更改 DPLLY_FDEV_REG_UPDATE 寄存器即可?是否有任何序列可用于更改?
此致、
Satoshi Yone
Yon-San、您好!
是的、根据数据表的9.4.4.1设置步长后、只需对 DPLLy_FDEV_REG_UPDATE 进行编程即可。
您可以考虑禁用引脚输入:
DPLL1_IGNORE_GPIO_PIN = 1
DPLL1_IGNORE_GPIO_PIN = 1
GPIO3_FDEV_EN = 0
GPIO4_FDEV_EN = 0
GPIO5_FDEV_EN = 0
GPIO6_FDEV_EN = 0
73、
Timothy