This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:用于2环路的 DCO FDEV:TCXO、APLL

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/824561/lmk05028-dco-fdev-for-2-loop-tcxo-apll

器件型号:LMK05028

大家好、团队、

对于"2环路:TCXO、APLL"、您能否告诉我在器件工作期间如何通过软件更改 DCO FDEV? 是否只需更改 DPLLY_FDEV_REG_UPDATE 寄存器即可?是否有任何序列可用于更改?

此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yon-San、您好!

    是的、根据数据表的9.4.4.1设置步长后、只需对 DPLLy_FDEV_REG_UPDATE 进行编程即可。

    您可以考虑禁用引脚输入:

    DPLL1_IGNORE_GPIO_PIN = 1
    DPLL1_IGNORE_GPIO_PIN = 1
    GPIO3_FDEV_EN = 0
    GPIO4_FDEV_EN = 0
    GPIO5_FDEV_EN = 0
    GPIO6_FDEV_EN = 0

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我将发布其他问题。

    此致、
    Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您在适当的情况下将新问题发布在单独的主题中、以确保清晰。

    73、
    Timothy