This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:支持 LMK04828

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/822668/lmk04828-support-for-the-lmk04828

器件型号:LMK04828

大家好、

我尝试使用 LMK04828并遇到问题。

首先、我成功配置了 LMK04828。

LMK04828的输出为1GHz。

引脚 LD2、表示 PLL2已锁定。

问题出在 PLL1。 PLL1未锁定。 基准输入来自 CLK0或 CLK1。

我对这些输入施加10MHz 方波。

随函附上寄存器文件和 LMK04828原理图。  

谢谢、

Shlomi

 

e2e.ti.com/.../7115.QM_5F00_SCHEMATIC_5F00_Clock_5F00_Gen.pdf


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    我注意到用于 PLL1的 VCXO 被列为"CVHD-950-122.8"、这有点不同寻常、因为我在 CVHD-950系列中找不到任何122.8 MHz VCXO。 我们确定它不是122.88 MHz 吗? CVHD-950 VCXO 上的拉电流范围仅为±25ppm/V、对应于以1.65V 为中心的大约±5kHz。 122.88 - 122.8 = 80kHz 偏移、超出调谐范围和频率牵引范围。 因此、如果这是122.88MHz VCXO、则锁定会失败、因为频率将关闭约1600ppm。

    此致、