请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04828 大家好、
我尝试使用 LMK04828并遇到问题。
首先、我成功配置了 LMK04828。
LMK04828的输出为1GHz。
引脚 LD2、表示 PLL2已锁定。
问题出在 PLL1。 PLL1未锁定。 基准输入来自 CLK0或 CLK1。
我对这些输入施加10MHz 方波。
随函附上寄存器文件和 LMK04828原理图。
谢谢、
Shlomi
e2e.ti.com/.../7115.QM_5F00_SCHEMATIC_5F00_Clock_5F00_Gen.pdf