This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581E:LMX2581E 相位噪声异常

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/817295/lmx2581e-lmx2581e-phase-noise-is-abnormal

器件型号:LMX2581E

您好!

我使用 LMX2591E 作为降压转换接收器的 LO、频率范围为1690MHz~1990MHz、步长为0.25MHz、相位噪声在1879MHz~1881MHz 范围内异常。 如上图所示、1880MHz 是典型值、其他频率是正常的、 我尝试更改更宽的环路、但没有改善、电流 FPD 为100MHz、环路带宽为30kHz。  我参考了 PDF、发现1879MHz~1881MHz 的频率范围是 VCO 直接输出频率和偏频之间的转换频带。 它是设备本身的缺陷还是配置的问题? 请帮帮我进行测试。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    您能否以 TICS Pro 格式提供配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    • 是的、上图是我们的配置寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    您能否提供 PLL 和用户控制页面的屏幕截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    以上是我们的基本配置、请查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    请尝试禁用 FRAC_DITHER。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你(们)好  

    我尝试 禁用 FRAC_DITHER、这种现象保持不变、调试长时间没有解决。

    目前10个通道的现象完全相同。 请帮我测试一下吗?

    同时、我在 TI 的官方网站上发现了另一个 LMX2581SQ、但在数据手册中没有发现它们之间的区别。 实际上、我测试并比较了 LMX2581SQ 和 LMX2581ESQE 器件的现象、这与发布的第一幅图片相同、频率也约为 VCO 频率输出的一半。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    这是测试结果。 我使用了与您相同的寄存器设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你(们)好  

    哦、我看到您的测试结果非常好、您能否发送您的外设电路结构?我发现更改环路滤波器是有效的、但这并不明显、我严格按照 TI PLLatinum 软件仿真获得了该滤波器、没有任何更改。

    非常感谢  。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    我使用的是 EVM、您可以开始使用默认的 EVM 环路滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你(们)好  

    我更改了几组环路滤波器值、问题仍然存在。 我认为问题不在代码中、但可能与硬件电路有关、那么您能给我一个参考吗? 我不知道如何向领导者解释。

    很抱歉打扰了你

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    我没有您的板、我只能为您进行一些猜测。

    参考时钟来自哪里?

    2.您是否使用 LDO 为参考时钟加电?

    3.您的电路板中是否有1.88GHz 调制信号?

    4.您是否注意到环路滤波器的布局要求? 请参阅数据表第8.3.7节。 以了解详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    参考材料上有布局、上面是我的外部和布局、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    您会看到输出端有一个 LC 平衡-非平衡变压器、并使用该平衡-非平衡变压器向缓冲器提供电流。 我认为这是不正确的。

    输出是一个开漏差分缓冲器。 首先、+和-引脚上的上拉电阻必须相同。 其次、这些引脚的负载也应该相同。 最后、输出阻抗不是100欧姆(差分)。 您不能假设输出为100欧姆、因此可以构建100欧姆至50欧姆的平衡-非平衡变压器。

    如果您只需要单个输出、则两个引脚上拉电阻值应与电感器或电阻器的值相同。 未使用的引脚应与50欧姆分流电阻器进行交流耦合。