This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010-Q1:时钟看门狗

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5010-Q1, TPL5000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/819207/tpl5010-q1-clock-watch-dog

器件型号:TPL5010-Q1
主题中讨论的其他器件: TPL5000

尊敬的团队:

这个监控器可以监控25MHz 时钟并在时钟消失时发出警报吗?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    TPL5010-Q1的最小可编程计时器分辨率为100ms。 如果每100ms 进行一次检查是可以接受的、则 TPL5010-Q1将正常工作。 但是、如果需要更高的分辨率、则需要不同的解决方案。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您提供相关信息。

    我们不想经常检查它。

    但我们不确定如何使用它来监控25MHz。

    当它消失并且系统可以发送警报时、如何进行监控?

    使用哪个器件型号和哪个引脚来实现它?

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    TPL5010-Q1是我们唯一拥有的汽车级纳瓦级计时器、因此请先尝试一下。

    • 将 DONE 引脚连接到25MHz 信号
    • 使用一个从 DELAY/M_RST 到 GND 的电阻器对监控时间进行编程(请参阅数据表中的表3和表4)
    • 将 WAKE 引脚保持悬空
    • 连接 RSTn 作为信号丢失指示器

    如果25MHz 时钟消失、唤醒计时器启动后、DONE 信号将永远不会生效。 因此、计时器最终将在 RSTn 上发送脉冲。

    数据表显示最小完成脉冲宽度应为100ns、从技术上讲、这比25MHz 时钟信号的正半部分长5倍。 但我认为这不会是一个问题、因为每个唤醒计时器间隔至少有250万次机会看到完成脉冲。 此外、TPL5000和 TPL5010-Q1具有非常相似的电路、TPL5000数据表声称完成脉冲需要100ns 的最小脉冲宽度、但当完成时连接到 tcal、脉冲宽度实际上为20ns、工作正常。  

    此致、