主题中讨论的其他器件: TPL5000
尊敬的团队:
这个监控器可以监控25MHz 时钟并在时钟消失时发出警报吗?
BR
Kevin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
这个监控器可以监控25MHz 时钟并在时钟消失时发出警报吗?
BR
Kevin
尊敬的 Kevin:
TPL5010-Q1是我们唯一拥有的汽车级纳瓦级计时器、因此请先尝试一下。
如果25MHz 时钟消失、唤醒计时器启动后、DONE 信号将永远不会生效。 因此、计时器最终将在 RSTn 上发送脉冲。
数据表显示最小完成脉冲宽度应为100ns、从技术上讲、这比25MHz 时钟信号的正半部分长5倍。 但我认为这不会是一个问题、因为每个唤醒计时器间隔至少有250万次机会看到完成脉冲。 此外、TPL5000和 TPL5010-Q1具有非常相似的电路、TPL5000数据表声称完成脉冲需要100ns 的最小脉冲宽度、但当完成时连接到 tcal、脉冲宽度实际上为20ns、工作正常。
此致、