This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LKM04616

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF83, LMK04616, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/817357/lkm04616

器件型号:LMK04616
主题中讨论的其他器件:DAC38RF83LMX2594

您好!  

我已经附上了我打算设计的方框图。

是否有人可以对其进行审核?

我需要将8个 DAC38RF83连接到 JESD204B。

第一个 LMK04616仅为 PLL2、FPGA 将选择输入 CLK (第1页、共3页)。

第二个 LKM04616 所有的 DEVCLK 和 SYSREF 都是匹配长度。(需要在相位对齐时从 DAC 转换)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    不能将连续时钟与脉冲时钟放在同一组上、与此图中的 CLKout0/1相同。 当 SYSREF_EN_CHX_y 被置为有效时、两个通道都保持低电平、直到生成 SYSREF 请求或置为 GLOBAL_CONT_SYSREF。 连续时钟应位于与脉冲时钟分离的输出分组上。 如果同时需要连续 SYSREF 和脉冲 SYSREF、则应将连续 SYSREF 视为常规连续时钟。

    每个输出所需的频率是多少? 每个时钟都必须来自 VCO 后分频器输出、如果没有仔细的频率规划、可能会使一些值难以命中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我向块中添加了频率。 我需要如何安排?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shlomi、

    我建议如下:

    CLKout0:240MHz 连续 OSCin SYSREF
    CLKout1:240MHz ADC DEVCLK

    CLKout2:240MHz 脉冲同步引脚 SYSREF
    CLKout3:240MHz 脉冲 ADC SYSREF

    CLKout4:240MHz FPGA DEVCLK_1.
    CLKout5:240MHz FPGA DEVCLK_2.

    CLKout6:240MHz 脉冲 FPGA SYSREF
    CLKout7:240MHz 脉冲 FPGA SYSREF

    CLKout8:未使用(较低串扰)
    CLKout9:未使用(较低串扰)

    CLKout10: 150MHz FPGA RING1 REF
    CLKout11: 150MHz FPGA RING2参考

    CLKout12:未使用
    CLKout13:10MHz 输出

    CLKout14:100MHz LMX2594
    CLKout15:100MHz FPGA PCIe REF

    这实现了以下几个目标:

    • 所有连续时钟被分组、所有脉冲时钟被分组。 如果需要单独请求一对分组脉冲 SYSREF 输出、则可以在输出缓冲器处暂时关闭不需要的输出。
    • 与240MHz、150MHz 和100MHz 信号的串扰隔离
    • 我建议将 LMX2594时钟增加到100MHz、以利用高相位检测器频率。 另一方面、这可能会引入不需要的小数杂散;在这种情况下、将100MHz FPGA 时钟放在 CLKout12/13上、并将 CLKout14/15上的10MHz 组合在一起。

    如果您需要重新排列 LMK04616上的输出位置以简化布局、这也是可以的。 只需确保在上面列出的两对中移动它们。

    我还检查了频率、您应该能够使用6000MHz 的 VCO 频率和5的后分频器来实现列出的每个频率。