Other Parts Discussed in Thread: LMX2592
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDC7005 主题中讨论的其他器件:LMX2592
大家好、我想设计一个时钟分配电路、但我不确定应该选择哪种器件、具有级联 PLL 的时钟抖动清除器或简单的缓冲器。
以下是我的要求:
10MHz 基准作为输入、输出具有10MHz、两个300MHz、10M 将作为 LMX2592的时钟应用、300M 将作为 AD/DA 的时钟应用。
下面列出了输出10M 的 PN:
我想知道哪一个可以满足我的请求、时钟抖动清除器或缓冲器。 期待您的回复。 谢谢。