This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC7005:时钟抖动清除器与缓冲器

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/806523/cdc7005-clock-jitter-cleaner-vs-buffer

器件型号:CDC7005
主题中讨论的其他器件:LMX2592

大家好、我想设计一个时钟分配电路、但我不确定应该选择哪种器件、具有级联 PLL 的时钟抖动清除器或简单的缓冲器。

以下是我的要求:

10MHz 基准作为输入、输出具有10MHz、两个300MHz、10M 将作为 LMX2592的时钟应用、300M 将作为 AD/DA 的时钟应用。

下面列出了输出10M 的 PN:

我想知道哪一个可以满足我的请求、时钟抖动清除器或缓冲器。 期待您的回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zhihui:

    您似乎正在寻找抖动清除器/网络同步器。 缓冲器通常生成与输入具有相同频率的输出。 现在、您需要的是10MHz 中的300MHz 频率、因此您将需要抖动清除器/网络同步器。 生成所需频率后、您可以考虑扇出缓冲器来创建更多输出、具体取决于所需的时钟路径数。

    以下是选择指南:

    www.ti.com/.../products.html

    www.ti.com/.../products.html

    www.ti.com/.../products.html

    顺便说一下、您可以考虑为 LMX2592使用更高的输入频率、以获得更好的相位噪声。

    此致、
    Hao