This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:使用 CLKIN/FIN/FBCLKIN 作为 PLL2的基准时钟输入

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/806225/lmk04828-use-clkin-fin-fbclkin-as-reference-clock-input-for-pll2

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件: LMK04832

你好!

我们能否将引脚 CLKin1、CLKin1*(34、35)用作 PLL2的参考时钟?

正如我在功能方框图中看到的、有可能:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您突出显示的路径旨在用作 PLL 反馈路径,通常用于通过外部路径将输出时钟路由回 PLL2来执行0延迟。 出于大多数目的、您可以更简单地在内部使用 CLKout6或 CLKout8进行0延迟反馈。

    虽然从技术上讲、您可以将此路径用作参考、然后将输出时钟路由到 OSCin 以提供反馈路径(并有效地翻转 PLL 参考和馈送路径)-您不希望这样做、因为它会破坏 VCO 校准。

    如果您需要一种将 CLKin1连接到 PLL2基准的方法、请考虑引脚兼容性和对 LMK04832进行编程。 这允许 CLKin1连接到 PLL2基准。 请注意、LMK04828和 LMK04832之间的输出格式稍有不同。 这在 LMK04832上非常方便、因为这些 CLKin1引脚可用作 PLL1基准、PLL2基准或时钟分配。

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、问题已明确。 谢谢、Timothy。

    此致、Evgeniy。