我们将 LMK04805与 CVHD950 122.88MHz VCXO 和30.72MHz TCXO 配合使用、然后我们将时钟输出的输出分频器设置为0至1、因此输出端具有2293.76MHz。 相位噪声在10Hz 以上看起来正常。 但在频谱分析仪上、我们可以看到一些频率小于+1..10Hz 和0.1.1.1.1周期的极慢跳跃或摆动。 我们还从具有相同30.72MHz 频率的 Anritsu MG3692B 获取参考、而不是 TCXO、看不到有什么不同。 如果我们将 Anritsu 设置为2293.76MHz 并将其连接到规范、则正如预期的那样、它没有任何摆动。 我已附上我们设置的 TICS 文件。 有什么想法吗?