This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:如果 RFout A 和 RFoutB 的频率不同、我们如何实现隔离。

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/802331/lmx2592-how-can-we-get-the-isolation-if-rfout-a-and-rfoutb-have-different-frequency

器件型号:LMX2592

降级:

LMX2592还有其他问题。

如果 RFout A 和 RFoutB 的频率不同、我们如何实现隔离。

例如、如果 RFout A 为3GHz、RFoutB 为6GHz、则隔离数量为多少。

请 提供一些建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝你好运、

    两个输出之间的串扰将很高。

    减少串扰的一种方法是为两个输出的上拉电阻器使用两个单独的电源。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao:
    如果 RFout A 为3GHz、RFoutB 为6GHz、是否有任何有关隔离的测试数据?
    客户希望对其进行比较。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝你好运、

    我测量了一个 EVM、隔离性能优于30dB。