请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2592 降级:
LMX2592还有其他问题。
如果 RFout A 和 RFoutB 的频率不同、我们如何实现隔离。
例如、如果 RFout A 为3GHz、RFoutB 为6GHz、则隔离数量为多少。
请 提供一些建议?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.