请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 降级:
我们鼓励客户使用 LMX2594来替代 ADF5610。
但是、将会出现 次谐波、例如下图:
基频为8.3GHz、 当次谐波为4.15GHz 时、幅值约为-60dBc。
是否有任何方法来清洁它?
请 请给出一些建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Lian、
随附了频谱分析仪屏幕截图和 Ticspro 配置文件: e2e.ti.com/.../05_2D00_22-LMX2594-sub-harmonics.zip
此致、
Hao