This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:如何清洁次谐波?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/802330/lmx2594-how-can-we-clean-the-subharmonic-harmonic

器件型号:LMX2594

降级:

我们鼓励客户使用 LMX2594来替代 ADF5610。

但是、将会出现 次谐波、例如下图:

基频为8.3GHz、  当次谐波为4.15GHz 时、幅值约为-60dBc。

是否有任何方法来清洁它?

请 请给出一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lian,

    这可能是由状态机时钟生成的频率引起的。 您可以尝试将 CAL_CLK_DIV 设置为0并查看它是否变得更好。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao:

    请帮助您在我们的 EVM 板上进行测试?

    客户想要比较结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lian、

    随附了频谱分析仪屏幕截图和 Ticspro 配置文件: e2e.ti.com/.../05_2D00_22-LMX2594-sub-harmonics.zip

    此致、

    Hao