您好!
我希望有人能帮助我解决 LMK04610数据表中有关 CLKOUTx 驱动模式和 IBIS 文件 clkout 模式相关选项的一些困惑问题。
数据表第7.10章描述了4个输出选项:4/6/8mA HSDS 和16mA HCSL。
寄存器映射说明显示5个选项(例如寄存器0x34 OUTCH1_DRIV_MODE):4 / 6 / 8 mA HSDS 和8 / 16 mA HCSL (各自的设置为 0x10 / 0x14 / 0x18 / 0x3B / 0x3F)
IBIS 文件显示7个选项:
clkout_CML 1.8V 数字输出|16mA HCSL/CML 配置 Rload 为100 Ω
clkout_hsds_8m 1.8V 数字输出|8mA HSDS 配置 Rload 为100欧姆
clkout_hsds_6m 1.8V 数字输出|6mA HSDS 配置 Rload 为100欧姆
clkout_hsds_4m 1.8V 数字输出|4mA HSDS 配置 Rload 为100 Ω
clkout_25_8m 1.8V 数字输出|8mA HSDS 配置 Rload 为25欧姆
clkout_25_6m 1.8V 数字输出|6mA HSDS 配置 Rload 为25欧姆
clkout_25_4m 1.8V 数字输出|4mA HSDS 配置 Rload 为25欧姆
*上述 IBIS 文件表中的 Rload 100欧姆或 Rload 25欧姆实际上意味着什么? HSDS 是否应始终端接100欧姆?
*请有人解释哪个 IBIS 模式属于哪个 OUTCHx_DRIV_MODE 设置? clkout_cml 显而易见、但其他的情况如何?
*为什么 IBIS 选项中缺少 HCSL/CML 8mA 设置?
*理论上、OUTCHx_DRIV_MODE 可以有64种不同的设置(0x00 - 0x3F)。 数据表中仅描述了其中的6个。 如果我使用未描述的值、结果会是什么? 例如、是否启用数据表中其他地方无法找到的"Rload 25ohm"选项?
此致、
Paul