主题中讨论的其他器件:LMX2615-SP、 LMX2594、 LMK04832、 LMX2592、 LMX2572
LMK04832-SP 和 LMX2615-SP 之间的区别是什么、我可以使用它们来生成以下内容:
1、相位相干750MSPS 和6GSPS 时钟
2.相位相干3GSPS 和6GSPS 时钟
谢谢、
Rajan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
LMK04832-SP 和 LMX2615-SP 之间的区别是什么、我可以使用它们来生成以下内容:
1、相位相干750MSPS 和6GSPS 时钟
2.相位相干3GSPS 和6GSPS 时钟
谢谢、
Rajan
您好、Rajan、
两者都可以生成<3GHz 时钟输出和用于确定性延迟的参考频率。 但是、LMX2615-SP 是一款航天级器件。 如果您不打算将其用于航天应用、可以考虑 LMX2594或即将推出的 LMX2694。
LMK04832-SP 主要用作抖动清除器和时钟发生器。 它具有用于抖动消除(第一个环路)和频率规划/时钟生成(第二个环路)的双环路架构。 它可以生成多种格式的时钟输出。
LMX2594/2595/2C15主要用作射频合成器、有时也用作高速时钟。 LMX2594/261515的输出可高达15GHz、但它只有两个输出。 如果您希望使用 SYSREF、则只有一个输出可用。 因此、如果您只需要高达3GHz 的时钟输出、则可能需要使用 LMK04832/4828。
我将随附一些 TI 选择指南供您参考。
双环路抖动清除器: www.ti.com/.../products.html
网络同步器: www.ti.com/.../products.html
射频合成器: www.ti.com/.../products.html
此致、
Hao
Hao、
因此、我必须使用 LMX2615生成6GHz 输出、 并使用 LMK04832 输出750MHz 或3GHz。
两个器件是否可以相互锁相?
此致、
Rajan。
这很好、非常感谢 Hao
计划使用 LMK04832 生成6个输出、 并使用 LMX2615输出6GHz。
对于 LMK04832、6个输出是否会被锁相?
如何锁相从 LMX2615到 LMK04832的6GHz 输出?
如有疑问:
1. LMK04832能否输出3GHz 差分时钟、交流耦合、然后将其输入 LMX2615以生成相位相干6GHz 输出?
2.能否直接将 LMX2615的6GHz 差分输出耦合到 DAC 中、以便为其差分时钟输入供电?
对于 LMX2615、数字控制输入的 VIH 最大值为1.6V、这是奇怪的 是用于连接1V8逻辑电路的两个器件、即 SPI 接口和 CS。
4.我是否可以使用 FPGA 通过 SPI 来控制这两个器件?
我必须输入 LMK04832的环路滤波器和输入基准源、然后想与您分享我的原理图表、以了解任何明显的错误
1.不 查看第8页上的最大参考频率。
如果 DAC 具有内部偏置、则没关系、在 LMX2615输出端和 DAC 输出端之间只需要一个去耦电容器。 请注意、LMX2615的输出需要上拉电阻器/电感器。 有关输出配置的详细信息、请参阅数据表。
我不确定这个。 我明天会回来。
4.是的。
您可以使用 PLLatinum sim 来设计您的环路滤波器: http://www.ti.com/tool/PLLATINUMSIM-SW?keyMatch=pllatinum%20sim&tisearch=Search-EN-Products
此致、
Hao
如有疑问:
LMK04832包含一个我更喜欢使用的内部 VCO、而不是外部基准:如果我使用其内部基准、我是否能够在250MHz、750MHz、3GHz 以及750MHz 和3GHz 延迟版本的情况下生成输出? 是否必须将内部 VCO 设置为特定频率才能产生所需的频率?
我不太理解这个。 是的、它具有用于 PLL2的内部 VCO、但它没有内部基准。 用户仍然需要提供外部基准。
此致、
Hao