This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832-SP:LMK04832-SP 与 LMX2615-SP 对比

Guru**** 2545070 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2615-SP, LMK04832-SP, LMX2594, LMK04832, LMX2592, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/799711/lmk04832-sp-lmk04832-sp-vs-lmx2615-sp

器件型号:LMK04832-SP
主题中讨论的其他器件:LMX2615-SPLMX2594LMK04832LMX2592LMX2572

LMK04832-SP 和 LMX2615-SP 之间的区别是什么、我可以使用它们来生成以下内容:

 

1、相位相干750MSPS 和6GSPS 时钟

2.相位相干3GSPS 和6GSPS 时钟

谢谢、

Rajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajan、

    两者都可以生成<3GHz 时钟输出和用于确定性延迟的参考频率。 但是、LMX2615-SP 是一款航天级器件。 如果您不打算将其用于航天应用、可以考虑 LMX2594或即将推出的 LMX2694。

    LMK04832-SP 主要用作抖动清除器和时钟发生器。 它具有用于抖动消除(第一个环路)和频率规划/时钟生成(第二个环路)的双环路架构。 它可以生成多种格式的时钟输出。

    LMX2594/2595/2C15主要用作射频合成器、有时也用作高速时钟。 LMX2594/261515的输出可高达15GHz、但它只有两个输出。 如果您希望使用 SYSREF、则只有一个输出可用。 因此、如果您只需要高达3GHz 的时钟输出、则可能需要使用 LMK04832/4828。

    我将随附一些 TI 选择指南供您参考。

    双环路抖动清除器: www.ti.com/.../products.html

    网络同步器: www.ti.com/.../products.html

    射频合成器: www.ti.com/.../products.html

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要生成两个锁相时钟:

    案例1:750MHz 和6GHz
    案例2:3GHz 和6GHz

    您会推荐 LMK04832-SP 还是 LMX2615-SP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMK04832-SP 仅支持高达3255MHz 的输出频率。 因此、请使用 LMX2615-SP。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Hao

    能否使用 FPGA 命令/控制 LMX2615-SP 以750MHz 和6GHz 的频率输出两个锁相输出?

    能否使用 FPGA 命令/控制 LMX2615-SP 以3GHz 和6GHz 的频率输出两个锁相输出?

    此致、
    Rajan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些时钟将用于驱动 ADC 和 DAC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajan、

    很抱歉、上一个答案错误。 您需要 VCO 频率可达到6GHz 的器件、因为对于 LMX 器件、两个输出只有一个输出分频器。 因此、您需要一个端口的直接 VCO 输出、然后对另一个端口进行分频。

    因此、对于这两种情况、可用的解决方案是 LMX2572和 LMX2592。

    对于案例1、您可以针对6GHz 输出执行直接 VCO、然后针对750MHz 输出进行6分频。
    对于情况2、您可以针对6GHz 输出执行直接 VCO、然后针对3GHz 输出进行2分频。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要一个航天级器件、您是否说 LMK04832-SP 或 LMX2615-SP 都不会输出我所需的锁定频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajan、

    在这种情况下、每个输出只能使用一个 LMK04832-SP 和一个 LMX2615-SP。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我同时使用这两个器件、它们的输出是否会被锁相?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PLL 的输出肯定会锁定到输入端。 您是否在寻找确定性延迟之类的东西?

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在还有一个问题:

    我是否还可以使用这些器件中的任何一个将750MHz 或3GHz 时钟延迟270度?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajan、

    对于 LMX2615-SP 是、您可以在数据表中查看 MASK_SEED。 但请注意、该延迟是以其原始位置为基准的。

    我不确定。 如果您想了解更多详细信息、请在 LMK04832上单独发布一个问题、我们的 LMK 专家将回答该问题。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    LMX2615提供两个射频输出、您是否可以进行简短的电话交谈、因为这样做会更容易。

    此致、

    Rajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hao、

    是否可以将多个 LMX2615锁定在一起以提供相位相干输出?

    对于项目一、LMX2615能否以延迟1ns 的相同频率输出750MHz 时钟和另一个时钟
    同样、对于项目一、LMX2615能否以250ps 的延迟频率输出3GHz 时钟和另一个时钟

    对于项目2、LMX2615能否输出锁定的750MHz 和6GHz 时钟
    此外、对于项目2、LMX2615能否输出锁定的3GHz 和6GHz 时钟

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajan、

    您是否联系过当地 FAE? 您能否让 FAE 在"helpme"系统上生成一个线程、并与 Dean Banerjee 和我本人建立呼叫? Dean 是 LMX2615专家。 如果您仍然喜欢在 E2E 上撰写文章、请告诉我、我将回答问题。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hao、

    如果您能回答我在上一封邮件中的问题、这将非常有帮助。

    然后、我将决定如何以最佳方式继续。

    此致、
    Rajan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajan、

    是的、多个 LMX2615器件可以使用"SYNC"功能实现相位同步输出。

    几乎可以使用"mash_seed"生成任意的时间延迟/相移。 因此、1ns 和250ps 延迟不是问题。

    有关更多详细信息、请查看数据表中的"SYNC"和"MASK_SEED"。

    请注意、尽管 LMX2615有两个可用输出、但它无法同时生成750MHz 和6GHz。 如前所述、两个输出只有一个输出分频器、因此750和6的组合是不可能的、3和6也是不可能的。 您仍需要 LMK04832来生成750和3GHz 信号。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    因此、我必须使用 LMX2615生成6GHz 输出、  并使用 LMK04832 输出750MHz 或3GHz。

    两个器件是否可以相互锁相?

    此致、

    Rajan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hao、

    能否使用 LMK04832生成以下所有时钟:

    1、750 MHz
    2.750MHz 延迟1ns
    3. 50 MHz
    250MHz
    5.3GHz
    6.3GHz 延迟250ps

    LMK04832是否允许我启用/禁用特定输出?

    此致、
    Rajan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajan、

    是的、LMK04832可以生成全部6个输出。 可通过使用模拟延迟和数字延迟来实现250ps 和1ns 延迟。

    LMK04832允许用户启用/禁用每个单独的输出。

    为了生成相位相关输出、多个 LMX2615或 LMK04832器件可锁相至同一参考源。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很好、非常感谢 Hao

    计划使用 LMK04832 生成6个输出、 并使用 LMX2615输出6GHz。

    对于 LMK04832、6个输出是否会被锁相?

    如何锁相从 LMX2615到 LMK04832的6GHz 输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajan、

    是的、LMK04832的6个输出将以零延迟锁相至同一基准。 您可以在数据表中查看"0 delay"功能。

    您只需让 LMK04832和 LMX2615共享同一个源即可。

    "锁相"用于描述基准输入和 VCO 输出之间的相位关系、因此您不能说一个输出是锁相的。 这种情况的正确方法是、两个输出被锁相至同一个源。 如上所述、这可以通过让它们共享相同的源来轻松实现。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hao、

    要从 LMK04832产生250MHz、750MHz 和3GHz 输出、该输入源频率是否应为特定值?

    LMK04832和 LMX2615输出差动输出均可实现交流耦合、因此我可以将这些输出直接耦合到 ADC 和 FPGA、而不需要平衡-非平衡变压器。

    此致、
    Rajan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajan、

    您可以使用数据表规格边界内的任何输入频率。 但是、为了使0延迟更容易、您可以将输入设置为所有三个输出的公共分频值、例如250MHz、125MHz 等。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    但愿你一切顺利。

    我的目的是使用  LMK04832生成六个系统频率、然后将750MHz 或3GHz 的副本作为   LMX2615的输入、从而生成锁相6GHz 输出时钟。

    我注意 到、从 LMK04832禁用/启用单个输出的唯一方法是通过组 VCC 引脚。

     对于 LMK04832和 LMX2615、其最大功耗是多少?

    此致、

    Rajan。

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hao、

    我注意到 LS2615数据表中的错误、引脚 VCCDIG 和 VCCMASH 未连接到 Vcc、两个电容器都悬空。

    此致、
    Rajan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajan、

    您完全正确。 数据表中的原理图被弄乱。 我们将在下一个修订版中进行修复。 现在请参阅用户指南中的原理图。 www.ti.com/.../snau218.pdf

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我没有看到上一个问题。 对于 LMK04832、应存在具有"断电"选项的寄存器 CLKoutx_FMT (例如 CLKout3_FMT)。

    LMK04832为以下一些用例提供最大电流:  

    只需将该数字乘以电源电压即可获得最大功耗。

    恐怕 LMX2615无法保证最大电流。 仅提供典型值。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Hao、由于设计中没有足够的 I/O 来支持并行 I/O、因此可以使用 SPI 来控制两个器件

    对于 LMX2615、如果我使用 SPI、FSX 引脚能否保持悬空

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hao、

    感谢您的支持。

    我已经开始输入两个器件的原理图、我希望很快将其发送给您? 请回答以下问题:

    1. LMK04832能否输出3GHz 差分时钟、交流耦合、然后将其输入 LMX2615以生成相位相干6GHz 输出?

    2.能否直接将 LMX2615的6GHz 差分输出耦合到 DAC 中、以便为其差分时钟输入供电?

    对于 LMX2615、数字控制输入的 VIH 最大值为1.6V、这是奇怪的 是用于连接1V8逻辑电路的两个器件、即 SPI 接口和 CS。

    4.我是否可以使用 FPGA 通过 SPI 来控制这两个器件?

    我必须输入 LMK04832的环路滤波器和输入基准源、然后想与您分享我的原理图表、以了解任何明显的错误

    谢谢、
    Rajan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hao、

    请回答另一个问题:LMK04832包含一个内部 VCO、我更喜欢使用该 VCO、而不是外部基准: 如果我使用其内部基准、我是否能够在250MHz、750MHz、3GHz 以及750MHz 和3GHz 的延迟版本下生成输出? 是否必须将内部 VCO 设置为特定频率才能产生所需的频率?

    谢谢、
    Rajan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hao:

    您提供了如此精彩的反馈、是否可以通过电话交谈、让我对这两个器件重新进行风险评估?

    此致、
    Rajan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajan、

    很抱歉耽误你的时间、我不在办公室。 我将很快回答这些问题。 我可以使用您用于"myTI"帐户的电子邮件地址与您联系吗?

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajan、

    如有疑问:

    能否使用 SPI 来控制这两个器件、因为此设计没有足够的 I/O 来支持并行 I/O

    对于 LMX2615、如果我使用 SPI、FSX 引脚能否保持悬空

    是的、两个器件都支持 SPI。 如需更多信息、请查看"引脚功能"表。

    查看表11、了解未使用时的引脚连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如有疑问:

    1. LMK04832能否输出3GHz 差分时钟、交流耦合、然后将其输入 LMX2615以生成相位相干6GHz 输出?

    2.能否直接将 LMX2615的6GHz 差分输出耦合到 DAC 中、以便为其差分时钟输入供电?

    对于 LMX2615、数字控制输入的 VIH 最大值为1.6V、这是奇怪的 是用于连接1V8逻辑电路的两个器件、即 SPI 接口和 CS。

    4.我是否可以使用 FPGA 通过 SPI 来控制这两个器件?

    我必须输入 LMK04832的环路滤波器和输入基准源、然后想与您分享我的原理图表、以了解任何明显的错误

     

    1.不 查看第8页上的最大参考频率。

    如果 DAC 具有内部偏置、则没关系、在 LMX2615输出端和 DAC 输出端之间只需要一个去耦电容器。 请注意、LMX2615的输出需要上拉电阻器/电感器。 有关输出配置的详细信息、请参阅数据表。

    我不确定这个。 我明天会回来。

    4.是的。

    您可以使用 PLLatinum sim 来设计您的环路滤波器: http://www.ti.com/tool/PLLATINUMSIM-SW?keyMatch=pllatinum%20sim&tisearch=Search-EN-Products

    此致、

    Hao

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如有疑问:

    LMK04832包含一个我更喜欢使用的内部 VCO、而不是外部基准:如果我使用其内部基准、我是否能够在250MHz、750MHz、3GHz 以及750MHz 和3GHz 延迟版本的情况下生成输出? 是否必须将内部 VCO 设置为特定频率才能产生所需的频率?

    我不太理解这个。 是的、它具有用于 PLL2的内部 VCO、但它没有内部基准。 用户仍然需要提供外部基准。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您可以、我将设置一个电话、并将邮件发送到您用于注册"myTI"的电子邮件地址。 根据 TI 政策、在向您发送任何内容之前、我需要您的许可。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请给我发送电子邮件、以便我们可以设置电话、您非常乐于助人、我对这两款器件的了解也得到了极大的提高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我已经向您发送了一个邀请。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajan、

    VIH 的1.6V 最大值是一个误差。 它的最小值应为1.6V、最大值应为 VCC 我们很快就会解决这个问题。

    此致、
    Hao