大家好、
Q1)。 请允许我澄清引脚设置、如何使用寄存器默认值为器件加电。
我的理解是将 GPIO3和 GPIO2引脚保持悬空(开路)、我对吗?
GPIO3 =悬空
GPIO2 =悬空
Q2)。 我的另一个问题是 EVM 用户指南中介绍了下表。
EEPROM 第1页、第4页和寄存器默认设置的 GPIO 引脚状态为相同的"中间"。
但是、我的理解是以下设置。
我是否理解正确?
此致、
Kawai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
Q1)。 请允许我澄清引脚设置、如何使用寄存器默认值为器件加电。
我的理解是将 GPIO3和 GPIO2引脚保持悬空(开路)、我对吗?
GPIO3 =悬空
GPIO2 =悬空
Q2)。 我的另一个问题是 EVM 用户指南中介绍了下表。
EEPROM 第1页、第4页和寄存器默认设置的 GPIO 引脚状态为相同的"中间"。
但是、我的理解是以下设置。
我是否理解正确?
此致、
Kawai
1) 1)是的
2) 2)我进行了实验室测量、当保持悬空时、GPIO2和 GPIO3引脚的读数为~0.9V。 在上表中、无论 您是尝试访问第1页、第4页还是寄存器默认模式、MID =悬空= VIM (~0.9V)。
3)这些引脚为三态引脚、高电平引脚、中电平引脚(~0.9V/悬空引脚)和低电平引脚。 当 GPIO[3:2]保持悬空设置为 MID 时、选择 MID 对应于寄存器默认模式。
大家好、Vibhu-San、
非常感谢您的大力支持。
我还有一个问题要问你对2)和3)的评论。
您是否使用 EVM 测量了引脚电压?
在这种情况下、这是因为 EVM 具有外部电阻分压器。
我们能否理解为 GPIO2/GPIO3引脚在内部具有上拉和下拉电阻以应用(偏置到) 0.9V 电压。
我们希望确保 TI 建议的引脚保持悬空或外部偏置为 VIM=0.9V。
如果我们可以将这些引脚保持悬空以在内部设置为中压、那么修改数据表以将 GPIO[3:2]表描述标准化 为"F (悬空)"而不是"VIM"或"Z"会非常有帮助、因为它们会使我们感到困惑。 此外、客户最好去掉两个外部组件、以节省每个引脚的空间。
提前感谢。
此致、
Kawai
[LMK03328EVM 原理图]
大家好、Vibhu-San、
我在 EVM 移除 GPIO2引脚上的上述 R106和 R107的情况下进行了测试、并在 JP21跳线关闭的情况下测量了引脚电压。
我在 GPIO2引脚上看不到0.9V、它大约为0V。
根据这个结果、我认为 GPIO[3:1]是4电平输入引脚或3电平引脚、必须施加 H、L 或 VIM (0.9V)。
您能否与器件设计人员确认这些引脚是否真的可以保持断开?
此致、
Kawai
尊敬的 Lane-San:
是的、这是我在从 EEPROM 第1页或第4页设置引导时的理解。
让我感到困惑的是、每个表都有不同的描述、并且没有标准化。
请澄清以下三项。
-如果正确、则将 GPIO [3:2]引脚保持悬空以使用寄存器默认值。
-如果正确地将 VIM=0.9V 施加到 GPIO[2]引脚以使用 EEPROM 第1页或第4页。
-如果 GPIO[3:1]引脚是4电平引脚或3电平引脚。
此致、
Kawai
[数据表描述了将 GPIO[3:2]引脚悬空以使用寄存器默认设置]
[数据表第59页、GPIO[3:2]被描述为设置为 VIM]
[数据表第85页、R8表显示了 EEPROM 第1页和第4页 GPIO[2]引脚设置的"Z"、未显示寄存器默认设置]
[用户指南第13页、表3显示了"EEPROM 第1页、第4页和寄存器默认设置的 MID "
尊敬的 Lane-San:
请您只填写"?" 在下表中,是“浮动”还是“VIM (0.9V)"?
如果我们能够尽快获得信息、这将很有帮助、因为客户需要在本周内修复他们的原理图。
| GPIO3. | GPIO2 | 器件模式/页面选择 |
| 低 | 低 | 软引脚模式、EEPROM 第0页 |
| 低 | ? | 软引脚模式、EEPROM 第1页 |
| 低 | 高 | 软引脚模式、EEPROM 第2页 |
| 高 | 低 | 软引脚模式、EEPROM 第3页 |
| 高 | ? | 软引脚模式、EEPROM 第4页 |
| 高 | 高 | 软引脚模式、EEPROM 第5页 |
| ? | ? | 寄存器默认模式 |
此致、
Kawai
大家好、Vibhu-San、
感谢您的评论。
关于数据表说明、许多客户可能在其电路板上使用 GPIO2和 GPIO3作为浮点(Hi-Z)、而不是写入寄存器、这可能需要从寄存器默认值进行更改。 这可能是某些客户发现意外行为的根本原因。
有多个描述可"悬空" GPIO2和 GPIO3引脚、以便器件以寄存器默认值启动。
请修改此拼写错误、更好的做法是描述表中的每种设置、如上所示、以便理解。
此致、
Kawai