This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:如何使用寄存器默认值、EEPROM 第1页或 EEPROM 第4页为 LMK03328加电

Guru**** 2596305 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03328, LMK03328EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/799450/lmk03328-how-to-power-up-lmk03328-with-register-default-value-eeprom-page-1-or-eeprom-page-4

器件型号:LMK03328

大家好、

Q1)。 请允许我澄清引脚设置、如何使用寄存器默认值为器件加电。
我的理解是将 GPIO3和 GPIO2引脚保持悬空(开路)、我对吗?

GPIO3 =悬空
GPIO2 =悬空

Q2)。 我的另一个问题是 EVM 用户指南中介绍了下表。
EEPROM 第1页、第4页和寄存器默认设置的 GPIO 引脚状态为相同的"中间"。
但是、我的理解是以下设置。
我是否理解正确?  

此致、

Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    Q3)。 不是 GPIO[3:2]引脚4状态引脚而不是3状态引脚?

    我在 LMK03328数据表第32页中看到以下说明。
    a)和 b)之间存在差异。

    a)。 GPIO[3:2]被用作三态引脚(连接到 VDD_DIG、GND、或者 VIM)
    b)。 当 GPIO[3:2]悬空时、不使用 EEPROM、并加载硬件寄存器默认设置。

    如果此页面中显示了我上一篇文章中更正的表3、将会非常有帮助。

    此致、

    Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)是的

    2) 2)我进行了实验室测量、当保持悬空时、GPIO2和 GPIO3引脚的读数为~0.9V。 在上表中、无论 您是尝试访问第1页、第4页还是寄存器默认模式、MID =悬空= VIM (~0.9V)。

    3)这些引脚为三态引脚、高电平引脚、中电平引脚(~0.9V/悬空引脚)和低电平引脚。 当 GPIO[3:2]保持悬空设置为 MID 时、选择 MID 对应于寄存器默认模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu-San、

    非常感谢您的大力支持。
    我还有一个问题要问你对2)和3)的评论。

    您是否使用 EVM 测量了引脚电压?
    在这种情况下、这是因为 EVM 具有外部电阻分压器。

    我们能否理解为 GPIO2/GPIO3引脚在内部具有上拉和下拉电阻以应用(偏置到) 0.9V 电压。
    我们希望确保 TI 建议的引脚保持悬空或外部偏置为 VIM=0.9V。

    如果我们可以将这些引脚保持悬空以在内部设置为中压、那么修改数据表以将 GPIO[3:2]表描述标准化 为"F (悬空)"而不是"VIM"或"Z"会非常有帮助、因为它们会使我们感到困惑。 此外、客户最好去掉两个外部组件、以节省每个引脚的空间。

    提前感谢。

    此致、
    Kawai

    [LMK03328EVM 原理图]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu-San、

    我在 EVM 移除 GPIO2引脚上的上述 R106和 R107的情况下进行了测试、并在 JP21跳线关闭的情况下测量了引脚电压。
    我在 GPIO2引脚上看不到0.9V、它大约为0V。

    根据这个结果、我认为 GPIO[3:1]是4电平输入引脚或3电平引脚、必须施加 H、L 或 VIM (0.9V)。

    您能否与器件设计人员确认这些引脚是否真的可以保持断开?

    此致、
    Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kawai、

    很抱歉造成混淆。 必须在 GPIO[3:2]上使用外部偏置。 我注意到这是在另一个帖子中回答的: e2e.ti.com/.../795641

    我将与设计团队进行确认。 我应该在几天内得到回复。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lane-San:

    是的、这是我在从 EEPROM 第1页或第4页设置引导时的理解。

    让我感到困惑的是、每个表都有不同的描述、并且没有标准化。

    请澄清以下三项。

    -如果正确、则将 GPIO [3:2]引脚保持悬空以使用寄存器默认值。

    -如果正确地将 VIM=0.9V 施加到 GPIO[2]引脚以使用 EEPROM 第1页或第4页

    -如果 GPIO[3:1]引脚是4电平引脚或3电平引脚。

    此致、
    Kawai

    [数据表描述了将 GPIO[3:2]引脚悬空以使用寄存器默认设置]

    [数据表第59页、GPIO[3:2]被描述为设置为 VIM]

    [数据表第85页、R8表显示了 EEPROM 第1页和第4页 GPIO[2]引脚设置的"Z"、未显示寄存器默认设置]

    [用户指南第13页、表3显示了"EEPROM 第1页、第4页和寄存器默认设置的 MID "

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lane-San:

    请您只填写"?"  在下表中,是“浮动”还是“VIM (0.9V)"?

    如果我们能够尽快获得信息、这将很有帮助、因为客户需要在本周内修复他们的原理图。

     GPIO3.     GPIO2    器件模式/页面选择
      低   低  软引脚模式、EEPROM 第0页
      低       软引脚模式、EEPROM 第1页
      低   高  软引脚模式、EEPROM 第2页   
      高   低  软引脚模式、EEPROM 第3页
      高      ?  软引脚模式、EEPROM 第4页   
      高   高  软引脚模式、EEPROM 第5页
        ?      ?  寄存器默认模式

    此致、
    Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我相信所有的“?” 应为"VIM (0.9V)"。

    我将 EVM 配置为 GPIO2和 GPIO3悬空、这意味着由于您指出的上拉、下拉电阻器偏置、EVM 上的电压为0.9V。 然后、我对 TICSPro 执行回读、以查看为寄存器默认模式列出的设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu-San、

    感谢您的评论。

    关于数据表说明、许多客户可能在其电路板上使用 GPIO2和 GPIO3作为浮点(Hi-Z)、而不是写入寄存器、这可能需要从寄存器默认值进行更改。 这可能是某些客户发现意外行为的根本原因。

    有多个描述可"悬空" GPIO2和 GPIO3引脚、以便器件以寄存器默认值启动。

    请修改此拼写错误、更好的做法是描述表中的每种设置、如上所示、以便理解。  

    此致、

    Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kawai-San、

    感谢您的意见!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GPIO [3:2]摘要

     GPIO3.     GPIO2    寄存器信息(软引脚模式)
      低   低  EEPROM 第0页
      低   VIM*
     EEPROM 第1页
      低   高  EEPROM 第2页   
      高   低  EEPROM 第3页
      高   VIM*
     EEPROM 第4页   
      高   高  EEPROM 第5页
      VIM*
      VIM*
     寄存器默认值

    * VIM = 0.9V (典型值)