This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE706:PLL 合成建议

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/801510/cdce706-pll-synthesis-advice

器件型号:CDCE706

尊敬的:

我们计划在我们的项目中使用此 IC,因为我对频率合成的概念很陌生,我想知道 IC 的基本工作原理。

我已经探讨了频率合成、但我不清楚具体的工作情况。

如果您能帮助我了解 IC 的频率合成、那将会很棒。更重要的是、IC 在900kHz 至1.1MHz 范围内生成该合成的频率方面的工作也很重要。

因此、请为我提供实现输出的方法和生成方法。

如果您能为我们提供一些解决方案或任何参考资料、让本主题的初学者很容易理解、那将会大有帮助。

此致、

MIT Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MIT、

    CDCE706使用锁相环(PLL)合成输出频率。 PLL 理论是一个复杂的主题、我可以根据您的熟悉程度向您介绍一些信息资源。

    为了简单地进行解释、PLL 是一种使用反馈合成锁相输入的输出的控制系统。 此器件使用一个简单的模拟 PLL、此 PLL 由相位检测器、电荷泵、环路滤波器和集成 VCO 组成。 VCO 生成反馈基准、反馈回相位检测器、以便与输入频率进行比较。 输出分频器用于生成作为 VCO 频率一部分的输出频率。

    您可以对器件寄存器进行编程以配置器件。 我们提供可用于简化开发的 EVM 和配套软件 GUI、可供购买。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    感谢您解释 PLL 概念。

    但我基本上熟悉 PLL 的概念、我对频率合成感到特别困惑。

    我需要设计超声波治疗设备、其中压电晶体需要0.9Mhz 至1.1MHz 之间的频率。

    因此、需要有关频率合成的帮助。

    再次感谢。

    此致、

    MIT Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、MIT、

    如果我理解正确、您想使用晶体作为 CDCE706的输入吗? 是这样吗? 在这种情况下、您需要 CDCE706提供哪些输出频率?

    我想帮助您更好地理解频率合成、很遗憾我不理解您的问题。 请详述一下。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lane、

    没有、输入晶振稳定、即16MHz。

    我需要生成输出频率变量、如我说的900kHz 至1.1Mhz。

    输出频率会传输到产生超声波的压电晶体。

    每个压电晶体具有不同的峰值频率、在1MHz 附近变化。

    因此我需要输出频率变量。

    此致、
    MIT Shah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、MIT、

    感谢您提供的信息、我现在有了更好的理解。 有趣的应用。

    您需要调整 PLL 设置以调整输出频率。 最简单的方法是更改 M、N 和 P 分频器值;您可以使用公式1计算 PLL 输出频率。

    一种方法是将 VCO 设置为99MHz (N=99、M =16)。 然后、更改 P 分频器以设置输出频率:P = 110产生900kHz;P = 99产生1MHz;P = 90产生1.1MHz。 在这种情况下,输出频率的总设置为99MHz/P,其中 P = 90、91、92、... ,110.

    另一种实现方法是更改 VCO 频率。 在这种情况下、您可能还需要更改分频器、但它可以实现更精确的频率控制。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    感谢您提供的指导。

    我对此表示赞赏。

    我现在更好地理解了频率合成。

    此致、

    MIT