请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK00105 大家好、
我们要求将1PPS 信号扇出到两个(一个 FPGA 和一个时钟同步器)目标、两个目标均为1.8V 逻辑。 因此、我们可以将 Vddo 设置为1.8V。 但这里的挑战在于、我们无法保证1PPS 输入的电压电平、它可能是1.8V 或3.3V。 在这种情况下,我们如何设置 Vdd (操作内核和输入缓冲器的电源)? 此外、请帮助修复相同的偏置。
此致、
Shibili