This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5111:计算电阻以确定 DRV 使能时序

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/801490/tpl5111-calculate-resistance-to-determine-drv-enable-timing

器件型号:TPL5111

您好!

我的客户提出了以下问题:

他们希望以 使 DRV 使能时间始终至少为85秒的方式计算 TPL5111的电阻。 它们考虑了振荡器的最坏情况容差 (tOSC 规格数据表 pg5)、时间间隔设置的最坏情况容差 (TIP 规格数据表 pg 5)、 tDRVn = tP-50ms (数据表 pg5)以及 量化误差(数据表 pg 14)、 当然还有电阻器本身的容差。

对于它们来说、 并不是完全清楚尖端规格和量化误差之间的关系。  量化是否已隐式‘时间间隔设置准确度’,或者它们是否必须考虑0.6%和消化误差?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jugar、

    时间间隔在时序图和整个数据表中以提示形式注明。

    DRV 有效时间等于 TIP - 50ms。

    量化误差会影响 TIP。

    0.6%的精度不包括电阻器的容差。 必须计算 TIP 与 Rext 容差的变化、然后0.6%的误差适用于该数字。 请参阅数据表中的图7。

    此致、