This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE555:尝试在 A 稳态模式运行中增加偏置。

Guru**** 2770885 points

Other Parts Discussed in Thread: NE555, LMC555, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/801125/ne555-trying-to-add-bias-to-a-stable-mode-operation

器件型号:NE555
主题中讨论的其他器件: LMC555TLC555

大家好、  

我设计了一个简单的 A 稳态模式计时器电路(如 NE555数据表中所示)、可实现60kHz 的频率。

我的问题是输出从0变为 Vcc。 我希望将输出偏置在零左右、以便从-V 变为 V

我无法解决这个问题、唯一能够解决这个问题的方法是使用加法器电路并在波形中添加负直流电压。

我是否有任何方法可以在不使用加法器的情况下解决这个问题?  

非常感谢

Ezz Aboulzz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ezz、

    V+和 V-的电源电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它可以是任何东西、但假设是5和-5。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ezz、

    对于+/-5V、为什么不使用+/-5V 电源运行计时器? 计时器将电源视为10V。
    由于输出结构的原因、NE555输出高电平不会一直上升到 VCC、尽管上拉电阻器有所帮助(请参阅数据表中的图4)。 NE555是一款"100kHz"器件、因此需要微调 RA、RB、C 的实际值、因为数据表中的公式不考虑传播延迟。 LMC555和 TLC555计时器将获得更接近简单公式计算的60kHz 频率、并具有可到达接地和 VCC 电源轨的输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的意思是使用+/-5V 电源运行计时器? 根据原理图、有 Vcc 和接地引脚。 您是否建议将+5连接至 Vcc,-5连接至接地? 我已经尝试过、但它不起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道计时器既未达到 Vcc、也未完全达到60kHz。 我的问题是实现偏置在0附近的信号(比如5到-5)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ezz、

    这是您的测试吗? 我刚刚用-5V 替换了接地。 这应该起作用。