主题中讨论的其他器件:LMX2594
您好!
我正在使用 LMX2594、并且我已经对谐波进行了一些测量。 所有声音都如预期的那样(2F、3F 谐波、……) ,某些频率除外:
在 Fvco = 10500MHz 时、当我使用2分频器(即 F = 5250)时、我可以在 F/2 (2625MHz)和3F/2 (7875MHz)上看到一个谐波。
我实现了不同的测试、当我更改 outa_PWR 时、这些谐波会在15以下并且在 outa_PWR 介于15和30之间时出现。
您是否对这些谐波有任何解释?
提前感谢您